欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第59讲 标准零件的使用方法(八)螺旋弹簧(2)

  • 2023.01.05 17:03:06
  • 米思米
  • 2290

 以下介绍螺旋弹簧(以下简称弹簧)的主要使用方法。【图a】【图f】所示为弹簧的主要使用方法。

【图a】是卸料板活动量小时弹簧的使用方法。弹簧安装在卸料螺栓的后面。由于是在同一轴上压缩,压缩比较容易。但不能使用长弹簧,无法获得大压缩量。

第59讲 标准零件的使用方法(八)螺旋弹簧(2)

【图b】是弹簧安装在卸料螺栓轴部的使用方法。比起【图a】,这种方法可获得较大的压缩量。此图是进行弯曲等加工时的示意图。这种方式通过拧紧卸料螺栓来实现弹簧的压缩。因此,卸料螺栓的拧紧会因弹簧负载的作用而变得较难。这是这种使用方法的缺点。

第59讲 标准零件的使用方法(八)螺旋弹簧(2)

 【图c】是设置弹簧专用孔进行使用的形式。图为需要大压缩量的拉深加工的示意图。可以使用最长的弹簧。

第59讲 标准零件的使用方法(八)螺旋弹簧(2)

【图d】是防止弹簧倾斜及弯曲的对策。通常的模具用弹簧均设计为可通过内径引导的形式。右图便是其中1例,其他还有各种形态。

 

第59讲 标准零件的使用方法(八)螺旋弹簧(2)

 【图e】为弹簧设置为初始压缩状态进行使用的方法。普通弹簧在分解并重新组装模具时,每次都要通过旋拧螺塞对初始压力进行重新设定。这很花费时间。要解决这一问题,可采取图(e)所示的使用方法。产品目录“Face”中有弹簧组件用法兰(WUNT)。

第59讲 标准零件的使用方法(八)螺旋弹簧(2)

 【图f】为模具内装不下时的使用方法。可将弹簧装到辅助簧盒中,按图示形态安装。若采用这种使用方法,相当长的弹簧也可以使用。产品目录“Face”中有簧盒组件(SPRC)。

第59讲 标准零件的使用方法(八)螺旋弹簧(2)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities